欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

起重夹钳的种类与特点

  • 2024.04.07 14:50:47
  • 米思米
  • 2139


· 钢铁用起重夹钳

· 横向起重夹钳

· 水平起重夹钳

· 木质梁起重夹钳

· 幕墙起重夹钳

· 纵向起重夹钳

· 螺口起重夹钳

· 混凝土二次产品用起重夹钳

· 石材起重夹钳

 

 钢铁用起重夹钳                                                                                                                                     

利用货物自身重量夹紧起吊的起重吊具。


起重夹钳的种类与特点

 

特点

· 用于吊装钢铁等金属材质板材、工字钢、构造物等非常沉重,而且无法钩挂钢丝绳或是吊钩等的重物。

 

起重夹钳原理

① 利用杠杆原理,将吊装货物的重量,也就是夹钳吊环所承受的拉力放大数倍后转换为夹紧货物的力,从而用于起吊重物。

② 当吊起的货物存在脱落趋势时,利用将夹钳齿(凸轮)按压在货物上的楔紧作用,更牢靠地夹紧货物。


起重夹钳的种类与特点

 

 纵向起重夹钳                                                                                                                                          


起重夹钳的种类与特点

 

特点

· 适合用于纵向起吊钢板的吊装作业。在吊装货物时,夹钳的开口方向为纵向。


 横向起重夹钳                                                                                                                                          


起重夹钳的种类与特点

 

特点

· 适合用于吊装、翻转钢架等作业。使用这种夹钳,可以确保当货物悬空时,夹钳的开口朝向侧面。

 

 螺口起重夹钳                                                                                                                                          


起重夹钳的种类与特点

特点

· 当起吊重心不甚明确的构造物时,或将其固定在建筑物的支柱等处以用于下放重物时,可使用这种夹钳。由于对拉动方向没有限制,因此可以用于各种用途。

 

 水平起重夹钳                                                                                                                                          


起重夹钳的种类与特点

 

特点

· 用于水平吊装钢板。由于钢板不会发生横向滑动,所以可以安全地起吊、移动。原则上应同时使用3个以上的水平起重夹钳。

 

【注意事项】

请注意,夹钳不可过小也不可过大。

※大号夹钳不能兼容小号。(否则可能导致掉落事故。)夹钳是利用杠杆原理来夹紧吊装的载荷,因此,如果吊装荷载很重,则夹紧力会随之增大,吊装荷载越小,则夹紧力随之减小。使用载荷被记载在夹钳的机身上。请务必在使用载荷范围内使用。即使并未超过使用载荷范围,也无法起吊极薄的物品。

 


要点如下!


· 请根据吊装货物的形状、用途相应进行夹钳选型。

· 请确认吊装货物的重量(t)和夹爪部分的厚度(mm)。

· 请确认选择何种起吊方法(纵向、横向等)。




 混凝土二次产品用起重夹钳                                                                                                                            


起重夹钳的种类与特点

特点

· 用于吊装混凝土二次产品(U型天沟、侧天沟、基础块等)的夹钳。

· 为了避免损伤到混凝土,有些产品的夹爪部分由聚氨酯橡胶制成。

 

 木质梁起重夹钳                                                                                                                                            


起重夹钳的种类与特点

特点

· 用于起吊木质梁的起重夹钳。

· 使用时,请务必2台1组,安装在天平吊具的两端。

 

 石材起重夹钳                                                                                                                                               


起重夹钳的种类与特点

特点

· 用于移动、安装墓碑的夹钳。

· 由于墓碑做过表面处理,所以与吊装荷载的接触面通常是由聚氨酯橡胶制成。

 

 幕墙起重夹钳                                                                                                                                               


起重夹钳的种类与特点

特点

· 主要用于吊装建筑外墙幕墙的起重夹钳。由于是用于外墙施工,所以通常可通过远程操作卸货。

· 使用时,请务必2台1组,安装在天平吊具的两端。

 

要点如下!


· 请根据用途相应选择夹钳。

· 请确认吊装货物的重量(t)和夹爪部分的厚度(mm)。


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities